This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4094:ESD 额定值/CD74HC4094PWR

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1104658/cd74hc4094-esd-ratings-cd74hc4094pwr

器件型号:CD74HC4094

您好、支持团队。

我正在为此器件型号 CD74HC4094PWR 创建交货规范。

在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果被描述为"请参阅数据表"。

但是、数据表未显示 ESD 的结果。

 

请告诉我 CD74HC4094PWR 的 ESD 数据(HBM 数据、CDM 数据)。

(数据表为 SCHS211F–1997年11月–2022年3月修订)  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsuko、

    通常、HC 系列的 ESD 额定值为+/- 2kV HBM 和+/- 1kV CDM。  

    遗憾的是、我们目前没有用于测试此器件的资源。

    此致、

    Sebastian