This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT04:加电期间的 ACT 输出

Guru**** 2901310 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74ACT138, SN74LV138AT, SN74CBT3251, SN74AHC541, TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1110202/sn74act04-act-output-during-power-up

器件型号:SN74ACT04
主题中讨论的其他器件:CD74ACT138SN74LV138ATSN74CBT3251SN74AHC541TCA6408A

您好!

需要知道 ACT 逻辑在加电时的输出状态。 例如、如果 ACT04输入 A 连接到 GND (低电平)、在上电(VCC 为0V 至5V)序列期间、输出 Y (应为高电平)上会出现什么情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zrno、

    虽然电源电压超出建议的工作条件、低于4.5V、但无法保证此行为。  在加电期间、确保输出行为正常的唯一方法是使用/OE 输入(三态输出)的器件。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于最低建议电源电压4.5V、无法保证正常运行、即输出可能为高电平或低电平或关闭。

    为了确保加电期间的已知状态、请使用具有/OE 输入的器件、并在稍后启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="96787" URL"/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1110202/sn74act04-act-output-during -power-up/4114150#4114150"]输出可能为高电平或低电平或关闭

    在任何地方、是否有任何针对这种情况(上电)的器件输出范围屏幕截图?

    是否存在带 OE 引脚的 CD74ACT138 3线至8线解码器/多路解复用器等器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zrno、

    我们没有带 OE 引脚的3线至8线解码器/多路信号分离器。  SN74LV138AT 特有 Ioff (局部断电模式运行)。 下面是具有 Ioff 功能的器件的典型输出结构。 它不是完全断开、如果您需要完全断开、则需要具有三态输出的器件。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了将其清除、让我们使用 SN74LV138AT 处理这个上电条件...

    A = B = C =通过电阻器拉至 GND

    G1 =连接到 VCC

    G2A = G2B =接地

    Y0输出应等于 VCC、其他 Yx GND

    系统导通后、VCC 从0V 变为5V。 在此期间、器件输出将处于什么状态?

    我还找到了 SN74CBT3251、但在我的设置中、它需要更多的 PCB 周围组件、所以更喜欢138、在加电期间没有毛刺脉冲。

    谢谢

    编辑:

    我的问题与此类似...

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/669758/sn74lv06a-output-behavior-during-power-off

    我想这个答案是一样的。 在上电序列期间、没有人知道器件输出在发生什么情况、直到 VCC 达到4.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有不带/OE 的器件在加电时都可能会出现毛刺脉冲。

    您可以在'138之后添加一个带有/OE (例如、SN74AHC541)的缓冲器、或者设计电路的其余部分、使其具有复位状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果所有不带/OE 的器件在加电时都有毛刺脉冲、那么我将使用 SN74CBT3251。 为了不打开与此器件相关的另一个主题、我在这里写下问题、因为主题是相同的。 这是器件数据表中的功能图...

    /OE 引脚与任何其他 Sx 类似、因此如果结合/OE、S0、S1、S2、4输入和栅极的任何组合、结果与错误相关的 FET 连接 A - Bx 将处于高阻态 还是在上电/断电期间(VCC 从0V 上升到5V、或 VCC 从5V 下降到0V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、CBT 器件专为 TTL 信号而设计、不会通过接近5V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    终于找到了。  TCA6408A 具有来自 端口输出(高达6.5V)的独立接口/输入电压电源(低至1.65V)。 来自器件数据表...

    -加电时所有通道均配置为输入

    -加电时无干扰

    它还可以与接口电源一起保持在复位(输出高阻抗)状态...

    e2e.ti.com/.../2856947