This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14DCK3 -夸特的含义;3"

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1110300/sn74lvc1g14dck3---meaning-of-the-3

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G14

您好!

您可以在数据库中搜索器件型号末尾的"3"后缀相关的任何信息吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    后缀"3"仅表示采用 DCK 封装的基本器件 SN74LVC1G14的可订购器件型号。 电气特性不变、DCK3可订购器件型号具有 SNBI 铅镀层、以3000个器件的卷带形式提供。 此信息可在数据表末尾的封装信息中找到。  

    此致、

    Sebastian