This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:传播延迟信息

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1111894/lsf0204-q1-propagation-delay-information

器件型号:LSF0204-Q1

大家好、  

我已经阅读过一些其他 e2e 文章、了解 LSF0204-Q1上的传播延迟、但想了解更多信息。

 该器件的主要问题是其显示的传播 延迟范围较大。

关于其变化情况或原因的信息也很少。  从启动到启动等过程中是否稳定...

 

更多信息:  

我们有一个运行电压为1.8V 的 FPGA 与另一个 需要 1.2V 逻辑电平的 IC 进行通信。

 

谢谢、  
Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是无源开关。 下降沿很短、上升沿取决于上拉电阻器;这两个电阻器都受开关本身以及连接到信号线路的任何元件的电容的影响。 指定的值不是很有用、因为您不会匹配测试条件。 另请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱明、您好、谢谢!

    最棒的  

    Delaney