This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC393:您能不能告诉我替代方案

Guru**** 651100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1112116/sn74hc393-could-you-inform-me-the-alternative

器件型号:SN74HC393

尊敬的专家。

由于这种紧张的情况、我的客户将面临短缺、但我们 希望使用您的产品。

那么、您能否告诉  我 SN74HC393NSR 的替代产品是什么

如果可能、您能否使用 TISTORE 中的库存品检查它。

我们需要这个项目的30Ku。

您的意见对我的客户非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshihiko、

     我们 唯一的替代产品是 SN74LV393ANSR。  我们的另一个双路4位二进制计数器不采用 NS 封装。

    此致、

    Sebastian