This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT14:连接输出引脚

Guru**** 2895540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1112012/sn74act14-connecting-output-pins

器件型号:SN74ACT14
主题中讨论的其他器件:UCC27517

大家好、

我们希望通过连接输出引脚3年、4年、5年、6年、从 SN74ACT14PWR 输出8.2MHz 信号。

VCC 为5V、假设输出电流为80mA。

连接输出引脚是否会损坏 IC?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正常的;每个引脚20mA、总共80mA 在限制范围内。

    UCC27517会更小。