This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:请查看原理图

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1106789/sn74avc4t774-please-review-the-schematic

器件型号:SN74AVC4T774

您好、TI 专家、

我的客户认为 SN74AVC4T774是他们的新产品、只是绘制了第一个原理图。您能评论一下吗?

这里还有一个问题。

终端设备是电池供电的应用、因此休眠电流非常重要。

您能在下面为我介绍一下当前的两种情况吗?

-\OE 引脚为高电平(禁用)

-\OE 引脚为低电平、不传输任何数据

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chase、

    我认为原理图没有问题。 电气特性表中的 ICCx 规格涵盖了这两种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦:

    感谢您的支持。 实际上、当\OE 为高电平时、我的客户的睡眠电流有问题。

    我认为器件在\OE 为高电平时进入睡眠状态、我的客户在 使用电源的情况下测量了 SN74AVC4T774的电流消耗(仅连接 了 SN74AVC4T774、无其他功能)电流为2~3mA。这是否正常工作? 我需要您的确认。

    如果确实如此、您能否推荐电流消耗极低的类似 IC? 原因我的客户使用电池供电、他们需要非常低的功耗。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当各自的 A/B 侧被加电时、A/B 引脚一定不能悬空。 上拉电阻器(即使是弱电阻器)也会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    感谢您的支持。

    您是说 A/B 输入和输出上的上拉电阻器有助于降低睡眠电流? 原因我在数据表或任何其他文档中没有看到它。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是第7.3节的脚注(3)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    我知道所有未使用的引脚都应该连接到 GND 或 Vcc、并且没有未使用的输入和输出。

    我的客户使用1K/10K 电阻器测试了 A/B 侧的上拉电阻器、但对于电流消耗根本不起作用。

    您能就此提供更多建议吗? 或者、如果您建议另一个休眠电流极低的 IC、这会很好。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果上拉电阻器不起作用、则问题不是由悬空输入引起的。

    该电流的测量结果如何? 您能否确认该电流流入 VCCA/B 并流出 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    它们使用电源测量电流消耗、仅将其连接到 SN74AVC4T774。

    OE 为高电平时的电流消耗约为2~3mA。它的值是否正确?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chase、

    您使用这种高电流测试了多少个器件? 如果这是唯一一个、您是否可以将其更换为新装置并重新执行测试。 这应排除损坏的可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦:

    感谢您的支持。 我请求了您向我的客户提到的内容。

    以下是一个问题、当\OE 引脚为高电平时、您对休眠电流有何期望?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我希望它在我之前提到的规格范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦:

    感谢您的支持。

    我的客户测试了多个 PCB 并交换了 IC、发现新 IC 的休眠电流很低。

    我认为之前的芯片在某处损坏了。

    总之、再次感谢您的支持。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    为了使输出稳定、可以向输入端施加最大上拉/下拉电阻器是多少? 我的客户询问这个问题、因为他们想要更低的电流消耗。 谢谢!

    BR、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泄漏电流引起的压降不得过大。 µA、µA 在5k Ω kΩ 下的电压不超过0.5V、则最大的电阻器为0.5V/5k Ω= 100k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、无论上拉电阻器大小如何、泄漏电流始终约为5µA μ A? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5 µA 是最坏情况下的值、仅在最极端温度下发生。