This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G14:SPICE 模型仿真错误

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G14, SN74HC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1109594/sn74aup2g14-spice-model-simulation-error

器件型号:SN74AUP2G14
主题中讨论的其他器件: SN74HC14

尊敬的先生/女士:

我叫 Junesang Lee、负责 Altair 工程中的 EDA 仿真。

我之所以写信给您、是因为我想询问 SPICE 模型(SN74AUP2G14.cir)有哪些问题。 为了提供更多信息、我比较了以下仿真工具中的两个案例、

案例1: SN74HC14.cir <-运行良好

CASE2: SN74AUP2G14.cir <--失败

因此 、如果有人/专家可以查看问题、那将会很棒。 此外、还随附了两个 SPICE 模型和一个说明(.pptx)、其中包括问题。 请参阅它们。 谢谢!

e2e.ti.com/.../_5B00_SN74AUP2G14_5D00_Spice-simulation-problem.pptx

e2e.ti.com/.../SN74HC14.cir.txt

e2e.ti.com/.../SN74AUP2G14.cir.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junesang、您好!

    1. A/B 的含义 是器 件输出逻辑低电平时在数据表中指定的电源电压下的输出 FET 的 Ron 电阻。 左侧的值是数据表中指定的电源电压、右侧的值指定 了该电源电压下的 Ron 电阻。  

    SN74AUP2G14模型中的 Ron 电阻值为负、应为正。 这将修复您的仿真。

    2.A 有三条线路、因为 SN74HC14数据表仅指定了2V、4V 和6V 电源电压的电气特性。  SN74AUP2G14具有额定电压为1.1V、1.4V、1.65V、2.3V 和3V 的电气特性。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    感谢您在 Ron 部分中澄清负值。 还有一件事、我是否可以问、负值为什么用电阻表示? 我想知道这种情况是否会在特定的 SPICE 模型中发生。 因此、如果您能够向 BASIE/主体 解释创建该减值的时间、以便能够在仿真工具中正确处理该值(例如绝对值)、我将不胜感激。
    P.S.如果可能、我们可以通过 c.call 进行讨论。 因此、如果您能让我知道您能够呼叫的可能性、那将会是一件很好的事情。 我的电子邮件地址是 junesang@altair.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junesang、您好!

    我们的建模专家目前在明天才上任、您是否想等到明天再回复? 他可以更好地回答为什么负值用电阻表示。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    感谢你的答复。 我在等这个。

    此致、

    Junesang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junesang、您好!

    我和我们的建模专家说过、电阻值减去这个值只是一个错误。 我们的许多模型都是通过脚本创建的、这些脚本 使用数据表 规格来生成模型。 这 导致我们的一些模型出现了这样的错误。 在这种情况 下、Ron 电阻为负值、因为脚本可能会使用错误的符号从电气特性表中的 VOL 规格中提取 IOL 数据。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、


    感谢您的确认。 我将在开发时将其用作参考。

    此致、

    Junesang