This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV595A:替代产品

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT595, CD74HC595, SN74HC595, SN74HCT595, SN74AHC595, SN74HCS595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1105093/sn74lv595a-alternates

器件型号:SN74LV595A
主题中讨论的其他器件:CD74HC595SN74HC595SN74AHCT595、SN74AHCT595、 SN74HCT595SN74HCS595

您好!

需要 TI 提供的 用于 SN74LV595ADR 和 SN74LV595APWR 的替代器件。 相同的封装。

此致、

Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多个替代器件(SN74AHC595、SN74AHCT595、SN74HCS595、SN74HC595、SN74HCT595、SN74HCT595、 CD74HC595)、但所有这些产品都具有驱动强度较低的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LV 逻辑中、我们需要。 传播延迟 tpd 在 HC 中为高电平。 请建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AHC 具有低传播延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens Ladisch、我们正在检查 AHC 部件。