This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:V62/06621-01YE 的后续模型

Guru**** 657980 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74LVC1G17-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1111246/sn74lvc1g17-successor-model-of-v62-06621-01ye

器件型号:SN74LVC1G17

您好!

客户询问 V62/06621-01YE 和 SN74LVC1G17MDCKREP 之间的关系。

V62/06621-01YE 的状态似乎已停产、但可以识别 SN74LVC1G17是后续型号吗?

我找不到数据表、所以如果有任何差异、请告知我。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者均处于活动状态(但缺货)。 它们是相同的。 SN74LVC1G17-EP 数据表适用于这两种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道它们是同一个 IC。
    型号不统一并单独列出的原因是什么?

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些客户对军用级器件采用自己的命名约定。