This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 同向三态缓冲器

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, SN74LVC1G99

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1110802/non-inverting-3-state-buffer

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G125SN74LVC1G99

大家好、

我的客户正在寻找 与竞争对手 #IC CMOS NL17SZ125DFT2G SOT353引脚相同的同向三态缓冲器。

我尝试在 TI 上搜索。工具未找到结果、您能给我一些建议吗、谢谢。

我们还具有 施密特触发器功能吗?

e2e.ti.com/.../7C.17125_2300_IC-CMOS-NL17SZ125DFT2G-SOT353.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NL17SZ = LVC1G、因此这与 SN74LVC1G125‍DCK 引脚相同。

    没有具有施密特触发输入的三态缓冲器(具有8个引脚的 SN74LVC1G99除外)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们没有单栅极、施密特触发输入、三态输出缓冲器。 我们提供了4通道版本的这些器件: SN74HCS125 和 SN74HCS126。 确保 将未使用的输入连接到 Vcc 或 GND。

    如 Clemens 所述、P2P 替代产品是 SN74LVC1G125DCK。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muriel、Ladisch、

    感谢您的评论。

    我尝试推广 我们的 SN74LVC1G125DCK。  

    但客户认为、与竞争对手相比、我们的损失太大。

    我们是否还有其他解决方案、但也有与竞争对手的 P2P?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些泄漏电流在很大程度上取决于温度。 (请参阅下面不同器件的一些典型值。) 在25°C 时、它们非常小、TI 不会费心对它们进行测试。 虽然不能保证、但它们肯定比125°C 时的小得多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    与或门相比、功耗仍然太大的同向三态缓冲器、没有低功耗器件?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CMOS 器件、静态功耗 ICC 是泄漏电流。 在 µA°C 时、它小于1 μ F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    正如 Clemen 所解释的、泄漏电流取决于温度。 您可以看到、我们的器件在整个工作温度范围内定义了最大 ICC、而不是在25°C 下定义。 25°C 时的泄漏电流将远低于10uA。  

    我们还有 SN74AUP1G125、其泄漏 电流规格要低得多、但它仅支持0.8至3.6V 的电源电压。  

    此致、

    Sebastian