This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175:我们是否有任何适用于 SN74LVC1G175DBVR 的汽车级 P2P 解决方案?

Guru**** 2582585 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G74-Q1, SN74LVC1G79-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1111242/sn74lvc1g175-do-we-have-any-automotive-grade-p2p-solution-to-sn74lvc1g175dbvr

器件型号:SN74LVC1G175
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G74-Q1SN74LVC1G79-Q1

尊敬的逻辑产品团队:

您能否向我们推荐 SN74LVC1G175DBVR (SOT-23 (DBV)| 6)的任何 P2P 汽车级器件?

此致、

Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有汽车'175器件。

    SN74LVC1G79-Q1没有/CLR 输入和不同的封装。 具有/PRE 和/CLR 的 SN74LVC2G74-Q1具有八个引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    这是否意味着我们没有 任何适用于 SN74LVC1G175DBVR 的汽车级 P2P 解决方案? 最好的解决方案是 SN74LVC1G79-Q1和 SN74LVC2G74-Q1?

    此致、

    Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    没错。  

    此致、

    Sebastian