This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:SN74LVC1G04DCKR 芯片不同年份的 X 射线是不同的

Guru**** 2523400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1111084/sn74lvc1g04-the-sn74lvc1g04dckr-chip-x-rays-of-different-years-are-different

器件型号:SN74LVC1G04

尊敬的先生:

 我  以前购买过此产品的 SN74LVC1G04DCKR 21+、但现在我已经购买了一批22+产品。 X 射线扫描的结果不同。 这是正常的吗? 这种情况的正常原因是什么? 通过常规渠道购买。 请参见下图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的,这是紧急情况。 请尽快答复。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G04DCKR 有三个制造基地、因此确实可以获得稍微不同的引线框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!