This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:1G74与放大器之间的差异是什么?#39;2G74

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74, SN74LVC2G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1110716/sn74lvc1g74-what-s-the-difference-between-1g74-2g74

器件型号:SN74LVC1G74
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G74

我看到这两个器件几乎相同。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了某些封装外、没有实际差异。

    我想它们的存在是为了与竞争对手的器件型号兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 Clemens 所述、这些器件采用不同封装。 它们确实与竞争对手器件型号兼容。

    SN74LVC1G74:DCT、RSE、DCU、DQE 封装

    SN74LVC2G74:YZP、DCT、DCU 封装

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我发现1G74和2G74之间没有电压差。 此外、它们可能使用相同的裸片。