This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:针对 SD 2.0至 SD3.0开关设计要求的 TXS02612

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1110848/txs02612-txs02612-for-sd-2-0-to-sd3-0-switch-design-requirements

器件型号:TXS02612

尊敬的 TI:

在1.8V 电压域的情况下、我们的客户希望实现与 SD2.0和 SD3.0兼容的设计。  并希望了解是否有任何相关的设计文档和参考设计。

 

此致!

博城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

        请参阅参考产品文件夹、了解所有相关文档、以帮助满足应用的设计要求、谢谢。

    此致、

    Michael。