This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:5ns 的过载电流输出、这是否可用于稳定运行?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1110719/sn74lvc1g04-overloading-current-output-for-5ns-is-this-acceptable-for-stable-operation

器件型号:SN74LVC1G04

我已使用 SN74LVC1G04逆变器通过56欧姆的电阻器驱动小型 MOSFET。 峰值电流在5ns 以上时变为43mA、此后下降到数据表中定义的限值范围内。 即32mA。

我是否必须担心设备的使用寿命缩短或可能锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值为50mA、因此器件不会损坏。

    较高的输出电流不会导致闩锁。 超过建议的工作条件意味着不再保证电气特性、即输出电压可能更低。 但这对您的应用没有影响。