请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1125133/sn74lvc07a-sn74lvc07a
器件型号:SN74LVC07ASN74LVC07AD
我为电路板设计订购了此器件的数量为40。 在我的测试和设置过程中、芯片无法正常工作。 如所示、我将5V 连接到 Vcc、GND 连接到 GND、并将5V 连接到引脚1、3和5、而不读取引脚2、4和6上的任何内容。 我在这里丢失了什么吗? 我的设置相当简单、因为我在直流工作、为了测试输出、我对信号进行了范围界定、并将一个带有300欧姆电阻器的红色 LED 电路接地。 我是否需要连接任何电容? 您是否遇到过批处理问题? 到目前为止、我已经测试了5。 此外、为了确认、真丝线向右向左指示引脚1?