This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:当 VCC 断电、/OE=GND 时、端口的阻抗是多少?

Guru**** 2814465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1124903/sn74lvc245a-what-is-the-impedance-of-a-port-when-vcc-power-down-oe-gnd

器件型号:SN74LVC245A

各位专家、您好!

我的客户希望设计一个电路、如下所示。

3.3VCC1断电/OE=GND 时、端口的阻抗是多少? 我的客户需要确保端口 A 在  3.3VCC1断电时保持高阻抗、/OE=GND、因为他们需要确保 VA1 =3.3VCC2。

谢谢!

BR、

戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断电时(VCC = 0V)、所有 I/O 均为高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    该器件具有 Ioff 特性、因此当 Vcc = 0V 时、所有 I/O 均为高阻抗。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Sebastian,

    感谢您的确认。

    BR、

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的确认。

    BR、

    戈登