This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC148:SN74HC148DR HBM 和 CDM 数据

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1124979/sn74hc148-sn74hc148dr-hbm-and-cdm-data

器件型号:SN74HC148

大家好、

请帮助提供 SN74HC148DR 的 HBM 和 CDM 数据。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kara、

    对于该器件、它在2kV 下继承了 ESD-HBM、在1kV 下继承了 ESD-CDM

    此致、

    Owen