This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT08:此器件是否可用作 TTL (5V)至 CMOS (5V)的缓冲器?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT08, SN74AHCT1G08, SN74AHCT125, SN74AHCT1G125, SN74LV125AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1124940/sn74ahct08-can-this-device-be-used-as-a-buffer-from-ttl-5v-to-cmos-5v

器件型号:SN74AHCT08
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT1G08SN74AHCT125SN74AHCT1G125SN74LV125AT

大家好、

客户尝试使用  SN74AHCT08  作为 TTL (5V)到 CMOS (5V)的缓冲器。 速度为50Mbps。

 您是否认为 SN74AHCT08是否可用于此设计?

如果 不推荐 SN74AHCT08、您能告诉您备选方案吗?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AHCT 器件支持高达170Mbps 的速率。

    如果您只需要一个缓冲器(而不需要与门)、请考虑使用 SN74AHCT125 (或 SN74LV125AT 以获得更高的驱动强度)。 如果您需要更少的通道、请考虑使用 SN74AHCT1G08或 SN74AHCT1G125。