This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:高电平下降至50~70%

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXU0304, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1123683/txs0108e-high-level-drop-to-50-70

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:TXB0108TXU0304TXU0104TXU0204

您好!

我的客户对 电平位移应用有问题、他们使用 TXB0108为 LCM 模块提供一些不同的电压。

MB 有一个开关、可  使用 3.0/3.3/5.0V 选择电平位移 B 侧(VCCB)、  而电平位移 A 侧(VCCA)为3.0V。

首先、使用 TXB0108只有少数器件能够正常工作、使信号正常工作、并且 LCM 正常启动。

更改为 TXS0108更多器件可能会正常工作并启动、这似乎取决于不同的 B 侧器件、可能会影响 H 侧电平。

您对此问题有什么想法吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自动双向转换器必然具有弱输出驱动器。

    如果信号实际上具有固定的方向、则应使用缓冲转换器、如 TXU0104/TXU0204/TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    对于  TXU0104、B 侧还需要上拉电阻器? 在设计时需要更加小心吗? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU 具有缓冲输入和输出、因此任何 I/O 引脚上的上拉/下拉寄存器都不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    您是说 B 侧不需要 上拉/下拉 电阻器、对吧?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU 本身不需要它们。 您的电路可能需要它们(如果您在 TXU 被禁用时需要一个有效电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    明白了、感谢您的解释。

    Jeff