This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A-EP:替代产品

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV14A-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1124784/sn74lv14a-ep-alternative

器件型号:SN74LV14A-EP

您好!

你好。

客户能否使用 SN74LV14AMPWREP 而不是 SN74LVU04AQPWRG4Q1? 他的应用只是将输入端的 TTL 信号反相、没有什么比这更重要的了? 如果施密特触发器只能用作特殊修改中的逆变器或任何此类意义上的东西、并且分享您的建议将会大有帮助。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    SN74LV14A-EP 可用作替代产品、但请记住、它不符合汽车标准。  如果您的客户需要汽车认证、我建议 使用 SN74LV04A-Q1SN74LV14A-Q1。  

    此致、

    Sebastian