This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:针对 CD 引脚的 ESD 保护

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1123831/txs0206-esd-protection-for-cd-pins

器件型号:TXS0206

您好!

CD 引脚仅在 IC 内部上拉。
是否需要外部 ESD 保护?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件在卡(B 端口)侧包含+/- 8kV 接触放电。 通常 无需 外部 ESD 保护。

    谢谢、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    在数据表中、WP 和 CD 仅为上拉电阻。
    请告诉我这不是问题的原因。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WD 和 CD 都是输出引脚。 它们包含上拉电阻器是正确的、但它们是内部上拉电阻器(类似于 RWP 和 RCD)。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。
    我问、在仅在内部上拉 WP 和 CD 的同时、是否无需在 IC 外部提供 ESD 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件无需任何外部 ESD 保护、因此无需使用。  

    谢谢、

    插孔