This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:用作 SDI-12电压电平转换器的 SN74AHCT1G125 + SN74LVC1G17

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74AHCT1G125, SN74AHCT1G126, SN74LVC1G99, SN74LXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1124430/sn74lvc1g17-sn74ahct1g125-sn74lvc1g17-used-as-sdi-12-voltage-level-translator

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT1G125SN74AHCT1G126SN74LVC1G99SN74LXC1T45

大家好、

正如 TI 工程师在该主题上建议的: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/887817/txb0104-trying-to-adapt-voltage-levels-for-an-sdi-12-bus-with-a-3-3v-mcu

结合 使用 SN74AHCT1G125 + SN74LVC1G17来实现从 SDI-12总线到3.3V MCU 的电压转换。

但是、 由于存在共享单个引脚的 SN74LVC1G17、同时使用 TX 和 RX 模式、 SN74AHCT1G125的输出将不起作用(变为平坦)。 当在3.3V 时切换引脚(原理图中的 IO33)时、 测得的 SN74AHCT1G125输入仅约为0.5V、SDI 总线电压电平输出( SN74AHCT1G125的输出) 为0V。 如果我要移除 SN74LVC1G17芯 片、则 SDI 总线电压电平(SN74AHCT1G125的输出)会按预期变为5.0V。  SN74AHCT1G125的输入会按照 MCU 的预期驱动变为3.3V。

这就是连接的外观:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我建议使用 SN74LVC1G17时、我假设 MCU 将使用单独的 I/O 进行输入和输出。 在该电路中、SN74LVC1G17的输出始终处于活动状态、因此它与 MCU 的信号输出相冲突。 (显然、LVC 输出比 MCU 强六倍。)

    您可以在 SN74LVC1G17的 kΩ 和 IO33之间插入一个电阻器(例如4.7k Ω)、以确保 MCU 的输出具有优先级。

    或者、将'17替换为三态缓冲器、例如 SN74LVC1G99。 (如果您将 SN74AHCT1G125 (低电平有效/OE)替换为 SN74AHCT1G126 (高电平有效 OE)、则可以使用单个信号来控制这两个缓冲器。)

    或者、用新的 SN74LXC1T45替换这两个缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    这是一个巧妙的解决方案。 我将尝试电阻器固定、但会恢复到三态输出缓冲器和  SN74AHCT1G126。 报告。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    让您知道电阻器修复效果非常好。

     SN74LXC1T45是一款全新器件、是低功耗方法的更好解决方案。 我将按照您的建议设计2个电路、看看它们的性能如何。

    您希望我关闭该主题、还是希望等待新的设计反馈? 我对两者都很酷。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来问题已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lim:

    如果您的问题得到解决、如果您可以单击 Clemens 帖子中的绿色"这已解决我的问题"按钮、他人将从中受益。

    祝您度过美好的一天!