This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH8T245:总线保持单向缓冲器输出上的上拉/下拉

Guru**** 2504475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1123716/sn74lvch8t245-pull-up-down-on-bus-hold-unidirectional-buffer-output

器件型号:SN74LVCH8T245

您好!

我想跟进 Thread 。 我知道总线保持电压的上拉或下拉会产生分压器。 单向缓冲器中的输出线路是否可以上拉或下拉? 只是想在缓冲器被禁用时使输出处于已知状态。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 单向缓冲器(例如 SN74xxx541、SN74xxx244)在禁用时将完全断开其输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    启用缓冲器后是否存在故障的可能性?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 逻辑门的输出阻抗约为12 Ω。 kΩ、典型上拉/下拉电阻器的影响可以忽略不计、例如10k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVTH 系列也是如此吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVT 输出略弱、但原理相同。