This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC240:数据表热阻值从修订版本 E 增加到修订版本 F

Guru**** 2762365 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1124067/sn54hc240-datasheet-thermal-resistance-value-increased-from-revision-e-to-revision-f

器件型号:SN54HC240
主题中讨论的其他器件:SN74HC240

尊敬的专家:

我的客户正在使用 SN74HC240、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

根据数据表、热阻将修订版本 E 增加到修订版本 F

如果可以认为获得热性能的过程有所改进、那么该器件的热性能是相同的、而不是改进。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    与我在常规数据表更新过程中的最后一篇文章类似,该器件的热值(RΘJA、RΘJC (top)、RΘJC (bot)、RΘJB、ψJT、 ψJB)、如热性能信息表中所述、已更新为更加精确。  TI 现在使用改进的热模型来计算热阻抗值、这些新的热阻值可能与数据表中的现有值略有不同。  使用的材料、制造工艺和器件内核未发生变化、因此电气性能将保持不变。  仅更新了数据表的热特性。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    感谢你的答复。

    我知道 SN74HC240的电气特性、材料或工艺没有变化、只有热模型发生了变化。

    热数据更准确。

    我将与客户分享此信息。  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一