This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC244:数据表热阻值从修订版本 E 增加到修订版本 F

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1124066/sn74hc244-datasheet-thermal-resistance-value-increased-from-revision-e-to-revision-f

器件型号:SN74HC244

尊敬的专家:

我的客户正在使用 SN74HC244并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

根据数据表、热阻将修订版本 E 增加到修订版本 F

如果可以认为获得热性能的过程有所改进、那么该器件的热性能是相同的、而不是改进。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    正确的所有电气特性、材料和制造都是相同的。 TI 现在使用改进的热模型来更准确地计算热阻抗值、这一点很简单。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    感谢你的答复。

    我知道 SN74HC244 的电气特性、材料或工艺没有变化、只有热模型发生了变化。

    我将与客户分享此信息。  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一