This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:5V 电源、3.3V 输入

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125, SN74AHCT1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1124274/sn74lvc1g125-5v-supply-3-3v-input

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件:SN74LV1T125SN74AHCT1G125

您好!

我们正在考虑将此器件用于我们的产品、但问题是我们希望使用5.15V 电源(USB)为其供电、但输入大约为3.28V。 从数据表中可以看出、对于4.5-5.5V 之间的 Vcc、VIH=0.7*Vcc。 但是、我们的输入仅为大约0.63 Vcc。 那么、我的问题是、VIH 阈值有多刚性、我们是否需要重新考虑我们的设计?

谢谢、

-Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    因此、对于我们的电压建议、它们通常适合该图表

    我们 的逻辑指南中找到、 这样您就可以看到您可能会超过阈值。 话虽如此、您的输入可能会保持悬空、除非您确实高于 VIH。 如果您想了解这意味着什么、请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件? 它还包括关于如何避免这一问题的建议。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了实现更低的输入电压、请使用具有 TTL 兼容输入(如 SN74AHCT1G125)的器件或具有 SN74LV1T125等电平转换器的器件。