请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1124099/sn74avc4t774-sn74avc4t774pwr
器件型号:SN74AVC4T774您好!
电平转换器 IC SN74AVC4T774PWR 正在我们的一个项目中用于1.8V-3.3V 转换、反之亦然。 作为 PCB 最新版本的一部分、其中一个输出(B4)被删除。 数据表中提到输入(A4是我们的输入)不应悬空、因此我们为其提供了10K 上拉电阻。 此外、还为 DIR4提供了10K 上拉电阻器。 问题是、我们是否可以使输出(B4)保持浮动(因为没有连接)?
谢谢、
Ananthu