This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:器件型号 SN74LVC2G07DRYR 的外壳温度

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1118370/sn74lvc2g07-require-case-temperature-for-part-number-sn74lvc2g07dryr

器件型号:SN74LVC2G07

大家好、

我们使用的是 SN74LVC2G07DRYR 器件、我们需要给定器件的外壳温度、因此请提供此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavik、

    对于此特定部件、我在系统中看不到任何内容、我可以请求这些热性能、但可能需要两周时间才能恢复。

    此致、Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavik

    热请求终于解决了  

    结果- Theta JA-High K:

    309.1

    结果-θ JC、顶部:

    220.0

    结果- Theta JB:

    183.8

    结果- psi JT:

    58.1.

    结果- psi JB:

    183.1

    结果- Theta JC、底部:

    不适用

    这些是 SN74LVC2G07DRYR 的值

    此致、

    Owen