This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT240:IBIS 模型

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1123074/sn74hct240-ibis-model

器件型号:SN74HCT240

有一个 SN74HCT240NSR 的 SPICE 模型。 但似乎没有 IBIS 模型。

是否可以将 SPICE 模型转换为 IBIS 模型?


或者是否有 N74HCT240NSR 等效 IBIS 模型?

目的是预测过冲/下冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soichiro:

    据我所知、无法将 SPICE 模型转换为 IBIS 模型

    以下是适用于 SN74HCT240的 IBIS 模型: SN74HCT240 IBIS 模型

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    感谢您向我发送 IBIS 模型。 如果我再次遇到问题、请帮助我。