This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:应用电路需要确认请求

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1123534/sn74lvc2g07-need-confirmation-request-of-application-circuit

器件型号:SN74LVC2G07

尊敬的 专家:

我们计划使用 SN74LVC3G34DCUR (U1)和 SN74LVC2G07DCKR (U2)、如下所示配置。 我们需要您的确认/建议。

缓冲器 U1 (SN74LVC3G34DCUR)电源为3.3V、输出连接到另一个 U2缓冲器(SN74LVC2G07DCKR)、后者为1.8V 电源、输出上拉至1.8V。

是否可以将(U1)的3.3V 输出信号连接到1.8V 电源(U2)缓冲器的输入引脚。
注意:在数据表中、输入范围提到了0V 至5.5V。

2..我们是否需要将 U2 (SN74LVC2G07DCKR)电源1.8V 更改为3.3V。

您能看到下面的配置方框图吗?


请提供您的反馈。

谢谢、

S.Satheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satheesh、

    [~ userid="444342" URL"μ C/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1123534/SN74LVC2G07-need-confirmation-request-of -application-circuit"]1.是否可以将(U1)的3.3V 输出信号连接到1.8V 电源(U2)缓冲器的输入引脚。
    注意:数据表中提到的输入范围为0V 至5.5V。[/quot]

    是的、这没问题、无论这些器件的 VCC 是多少、您都可以在输入端输入高达5.5V 的电压。  

    请参阅此 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)? 以了解更多详细信息。  

    [引用 userid="444342" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1123534/SN74LVC2G07-need-confirmal-request-of -application-circuit"]2..我们是否需要将 U2 (SN74LVC2G07DCKR)电源1.8V 更改为3.3V。

    您可以使用1.8V 电源。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    感谢您的确认。

    谢谢、

    S.Satheesh