This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:原理图检查

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1123355/lsf0108-schematic-check

器件型号:LSF0108

您好、先生、

对于开漏/推挽1.8V 至1.2V 应用、此原理图正确吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "开漏/推挽"是什么意思? 如果有一些开漏输入信号、则需要上拉电阻器。

    如果输出具有上拉电阻器、则输出更加稳健。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    ~修改、对于1.8V 至1.2V 的推挽应用、此原理图正确吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    与 Clemens 的反馈类似、如果信号始终由推挽式发送器进行下行转换、则 LSF 的输入端不需要上拉。 如果流入接收器的泄漏电流小于1uA、则 LSF 的输出也不需要上拉。 有关 详细信息、请参阅有关 LSF 工作原理的常见问题解答。

    请注意、建议在两个与 VrefB 相似的电源上并尽可能靠近电源的电源上添加旁路电容器。

    另请注意数据表中的 VrefB>=VrefA+0.8要求、谢谢。

    此致、

    Michael