This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:SN74LVC2G14的带宽是多少?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14, SN74LVC1GX04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1123314/sn74lvc2g14-what-is-the-bandwidth-of-sn74lvc2g14

器件型号:SN74LVC2G14
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1GX04

大家好、  

我计划使用  SN74LVC2G14作为 32.768kHz 晶体的启动电路。 请帮助确认 SN74LVC2G14的带宽是否足够?  谢谢!

B.R.

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 器件支持多种 MHz。

    您是否不会将非缓冲反向器(例如 SN74LVC1GX04)用于晶体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 很抱歉、缺少一些背景知识。 您能否分享 一下将 SN74LVC1GX04用于晶体的优势、或者 是否存在将 SN74LVC2G14保留的风险?  

    B.R.

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶体生成正弦波。 缓冲逻辑器件将输出方波。 (除"1GU"或"1GX"之外的所有逻辑器件均被缓冲。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、  

    缓冲反向器的增益远高于非缓冲反向器。 由于缓冲反向器的增益非常高、因此其稳定性不如振荡器电路中的非缓冲反向器。  

    本应用手册应该很有帮助: 在振荡器电路中使用 CMOS 非缓冲反相器

    此致、

    Sebastian