This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16244A:无总线保持的替代器件型号

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC16244, SN74LVC16244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1123512/sn74lvth16244a-alternate-part-number-without-bus-hold

器件型号:SN74LVTH16244A
主题中讨论的其他器件:SN74AHC16244SN74LVC16244A

您好!

我正在搜索 没有总线保持电路的 SN74LVTH16244ADL 的替代器件。 我正在寻找具有5V 容限输入和 VCC 3.3V 的16位缓冲器。 我想为少数信号预设输出值、建议不要将上拉电阻器用于总线保持电路。

谢谢