This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:VIL 值

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1122800/txs0102-vil-value

器件型号:TXS0102

你(们)好

我查看了数据表、注意到 VIL 非常低、仅代表0.15v  

为什么这个值这么低?

大多数组件将 VOL 指定为0.4Vmax、因此不符合 TXS0102 VIL 要求

您能解释一下

此致、

Roey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Roey、

    TXS0102的 VIL 值比其他器件低、因为  其 VIL 的开关/无源架构直接依赖于 VOL。 以下 是更多信息、说明了为什么 VIL/VOH 比其他器件更严格。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维尔的信息非常有用

    有关一次性界面的另一个问题

    单次触发在哪个阶段采取措施?

    在线性相位上、Vout 跟踪 VIN 直至 VCCA 的值?

    2.当 NMOS 停止导通且只有内部 P.U 将电压拉至 VCCA/VCCB 时?

    您能不能保证30ns ~3.3/50ohm =66mA 不会损坏 TX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="529173" url="支持/logic-group/logic/f/logic-forum/1122800/txs0102-vil-value/4163353#4163353"]单次触发在哪个阶段执行操作?

    您能否详细说明线性相位中的含义? 有关 TXS 系列单次触发操作的更多信息、请 参见此处 (第4 ~5页)。

    [引用 userid="529173" url="~//support/logic-group/logic/f/logic-forum/1122800/txs0102-vil-value/4163353#4163353"]您能不能保证30ns 的~3.3/50ohm =66mA 不会损坏 TX 吗?

    您在哪里计算50欧姆? 您是否 正在尝试计算 Iout ( 安全流入器件输出端子的输出源)? 如果是、您询问的66mA 电流将超过 Iout 的限制、并可能损坏器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     从数据表第15页可以看出一次性电流额定值

    '驱动器的输出电阻大约降低至50 Ω 至70 Ω'

    如果我的 VCC 为3.3V、那么一次性阶段的拉电流是多少?

    如果仅在低电平到高电平转换期间激活单次触发、则驱动器为高阻态、因此拉电流不会损坏组件。 对吗?

    我的设计需要1.8V 至2.5V 的 I2C 电平转换器。 TXS0102通过30-40cm 电缆(可能为~30-50pF)连接到目标。 我应该使用 TXS0102还是建议在其他组件上使用?

     我的第二个设计需要对 HDMI DDC 信息进行 I2C 转换(在5V 和1.8V 之间进行转换并通过 HDMI 电缆连接到目标)。 您是否建议使用此组件或其他组件?

     

    此致、

    Roey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="529173" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1122800/txs0102-vil-value/4164846#4164846"]如果我的 VCC 为3.3V、则单次触发阶段的拉电流是多少?

    请注意、该器件是无源的、您的输出电流将取决于驱动器件的电流。  在您的情况下、内部10K 欧姆电阻会影响您的输出电流。 (VCC/10K = Iout)

    [~ userid="529173" URL"/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1122800/txs0102-vil-value/4164846#4164846"]如果仅在低电平到高电平转换期间激活单次触发、则驱动器为高阻态、因此拉电流不会损坏组件。 对吗?[/引述]

    是的、因为 由于输出电流的原因、它将非常低。

    [~ userid="529173" URL"/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1122800/txs0102-vil-value/4164846#4164846"]我的设计需要将 I2C 电平转换器从1.8V 更改为2.5V。 TXS0102通过30-40cm 电缆(可能为~30-50pF)连接到目标。 我应该使用 TXS0102还是建议在其他组件上使用?[/QUERP]

    这应该是一个很好的建议、因为<70pF。 但是、电缆对于自动双向信号可能太长( 建议使用短走线<20cm)。 您还可以查看用于 I2C 应用的 LSF 系列、因为它们没有单次。

    [~ userid="529173" URL"/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1122800/txs0102-vil-value/4164846#4164846"] 我的第二个设计要求对 HDMI DDC 信息进行 I2C 转换(在5V 至1.8V 之间进行转换并通过 HDMI 电缆连接到目标)。 您是否建议使用此组件或其他组件?

    TXS 和 LSF 都是 I2C 应用的首选、谢谢。

    此致、

    插孔。