This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:应用使用方法请参见

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1122896/sn74avc4t245-application-usage-consult

器件型号:SN74AVC4T245

大家好、

客户对 我们的 SN74AVC4T245有两个问题、请在此处帮助我们。

我们的 D/S 建议将 OE1和 OE2与 VCC 引脚连接、以使端口保持高阻抗状态、是否可以拉带 GND 的 OE1和 OE2来始终启用通道?  

2.如何在应用中为 OE1和 OE2引脚及 VCC 选择合适的上拉电阻器?

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    为了确保加电或断电期间的高阻抗状态、/OE 应通过一个上拉电阻器连接至 VCC。

    如果您不关心加电或断电期间的状态、则可以将其直接接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的帮助。 您是否知道在此处将/OE 连接到 Vcc 时如何选择合适的上拉电阻器值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 选择合适的上拉/下拉电阻器。 但这为您提供了宽范围;kΩ μ A 是常见的、如果您需要省电、则可以使用更多电流。