This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT08:关于延迟

Guru**** 2688335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1122161/sn74ahct08-about-delay

器件型号:SN74AHCT08

大家好、

如果我使用 SN74AHCT08PWR 作为50MHz 高速串行信号(每位约27ns)的缓冲器、是否存在任何问题?

如果将高速信号输入到 SN74AHCT08PWR 中、则信号是否会因延迟而失败?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最坏情况下的传播延迟为9ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    下面是数据表上的开关特性。

    正如 Clemens 所说、最大传播延迟将为9ns、因此您应该对此信号满意。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Owen、

    感谢您的回答、 我知道我的信号可以达到9ns。

    我还有另外一个问题:

    如果将高速信号输入到 SN74AHCT08PWR 中、则信号是否会因延迟而失败?

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、"失败"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于"故障"、我的意思是信号中是否存在任何问题、或者信号将如何受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入信号改变时、输出信号改变(在传播延迟之后)。 没有中间状态。

    上升/下降沿的速度取决于负载电容。 对于数字信号、这些细节通常无关紧要、但是如果您在乎、您可以使用 IBIS 模型来仿真波形(或者测量实际器件)。