This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0101:用于通过 TXS0101或 TXS0102进行 I2C 电平位移

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0101, TXS0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1122893/txs0101-for-i2c-level-shift-with-txs0101-or-txs0102

器件型号:TXS0101
主题中讨论的其他器件: TXS0102LSF0102

您好!

我建议将 TXS0102用于 I2C 电平转换应用、但由于成本优势、客户会选择 TXS0101 x 2。

双产品可保证最大通道间偏斜。
单个产品无法保证、因此我认为您需要小心谨慎。

将单通道 TXS0101用于 I2C 是否存在任何问题?

请注意、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 太慢了、这一点无关紧要。

    如果您关心成本、LSF0102甚至更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    此致、

    Hiroshi