This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC541:5ns 的下冲

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC541, SN74HC273, SN74AHC8541, SN74AHC273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1119957/sn74ahc541-undershoot-for-about-5ns

器件型号:SN74AHC541
主题中讨论的其他器件:SN74HC273SN74AHC8541SN74AHC273

你(们)好 团队。

 

我使用的是 SN74AHC541N、SN74AHC8541N、SN74HC273N 和 SN74AHC273PWR。

 

我对 VI 和 VO 有一些疑问。

在应用中、下冲可能会超过-0.5V。这超过了 Vi 和 VO 的绝对最大额定值。

 

每个器件数据表都说 :“如果观察到输入和输出电流额定值,则可能会超出输入和输出电压额定值。” 。

 

因此、我相信只要 IIK 和 IOK 分别低于-20mA 和±20mA、每个器件都可以超过-0.5V。

这是我的理解。对吗?

如果是,您是否可以建议阻尼电阻值来抑制每个器件的电流?

 

 

谢谢。

 

此致、

 

Tsuyoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:SN74AHC541

    你(们)好 团队。

     

    我使用的是 SN74AHC8541N、SN74AHC541N、SN74HC273N 和 SN74AHC273PWR。

     

    我对 VI 和 VO 有一些疑问。

    在应用中、下冲可能会超过-0.5V。这超过了 Vi 和 VO 的绝对最大额定值。

     

    每个器件数据表都说:“如果观察到输入和输出电流额定值,则可能会超出输入和输出电压额定值。” 。

     

    因此、我相信只要 IIK 和 IOK 分别低于-20mA 和±20mA、每个器件都可以超过-0.5V。

    这是我的理解。对吗?

     

    如果是,您是否可以建议阻尼电阻值来抑制每个器件的电流?

     

     

    谢谢。

     

    此致、

     

    Tsuyoshi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:SN74AHC541

    你(们)好 团队。

     

    我使用的是 SN74AHC8541N、SN74AHC541N、SN74HC273N 和 SN74AHC273PWR。

     

    我对 VI 和 VO 有一些疑问。

    在应用中、下冲可能会超过-0.5V。这超过了 Vi 和 VO 的绝对最大额定值。

     

    每个器件数据表都说:“如果观察到输入和输出电流额定值,则可能会超出输入和输出电压额定值。” 。

     

    因此、我相信只要 IIK 和 IOK 分别低于-20mA 和±20mA、每个器件都可以超过-0.5V。

    这是我的理解。对吗?

     

    如果是,您是否可以建议阻尼电阻值来抑制每个器件的电流?

     

     

    谢谢。

     

    此致、

     

    Tsuyoshi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuyoshi、

    [引用 userid="528137" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1119957/sn74ahc541-undershoot -for-out-5ns"]因此、只要 IIK 和 IOK 分别小于-20mA 和±20mA、我相信每个器件都可以超过-0.5V。

    没错。 请记住、SN74HC273N 具有正输入/输出钳位二极管、AHC 器件具有正输出钳位二极管。  请参阅此 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

    下图显示了 SN74HC273的输入/输出钳位二极管结构。 如果输入电压高于 Vcc、正钳位二极管将正向偏置并允许电流流向 Vcc。  

    这里的原理图很有用、我不知道这些器件是如何连接的。  我需要知道每个器件的输入和输出电压、以帮助推荐阻尼电阻器。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  Sebastian。

     

    很抱歉、您没有应用信息来建议阻尼电阻器值来抑制每个器件的电流。

     

    我介绍了这些器件的连接方式以及输入和输出电压。

    您能否建议阻尼电阻器值来抑制每个器件的电流?

     

    • 器件连接:

     

    • 输入和输出电压:μ V
    1. CPU:输出  VOL=0 ~ 0.4V  ,VOH =4.35 ~ 5.25V。  (Cin max = 10pF)

     

    • 观察到下冲:
    1. 对于数据、Vpeak 下冲=-0.87V。 低于最大额定值(-0.5V)的时间周期约为3ns。
    2. 对于/en0、Vpeak 下冲=-0.95V。 低于最大额定值(-0.5V)的时间周期约为3ns。
    3. 对于/EN1、Vpeak 下冲=-0.69V。 低于最大额定值(-0.5V)的时间周期约为0.9ns。
    4. 对于/EN2、Vpeak 下冲=-1.04V。 低于最大额定值(-0.5V)的时间周期约为2ns。
    5. 对于/EN3、Vpeak 下冲=-0.84V。 低于最大额定值(-0.5V)的时间周期约为3.1ns。

     

     

    此致、

     

    Tsuyoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuyoshi、  

    只要 I/O 上的电流限制为20mA、就不应考虑观察到的下冲。 我建议使用1kOhm 的串联电阻器、以使电流远低于20mA。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  Sebastian

    我想知道我是否可以通过  IBIS 模型估算 IOK 和 IOK。

    但是   、器件主页上没有 SN74AHC273、SN74AHC8541和 SN74HC273的 hSPICE 数据。

    如果有任何可以估计 IIK 和 IOK 的测量方法,您能提供帮助吗?

    或者是否有任何可以检查 IIK 和 IOK 的想法?  

    此致、

    Tsuyoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuyoshi、

    钳位二极管提供电压钳位、而不是电流钳位。 流经输入/输出钳位二极管的电流通常称为"钳位电流"、因为它流经钳位二极管。 它不受器件的限制-它必须受用户的限制。  

    下图是 HC 系列的输入/输出钳位二极管结构。 AHC 器件的唯一区别是没有正输入钳位二极管。  

    绝对最大额定值指示钳位二极管何时正向偏置。 以输入为例、当 Vi < 0或 Vi > Vcc 时、输入钳位二极管可正向偏置。 当钳位二极管正向偏置时、电流必须限制在20mA、以避免损坏器件。  

    我建议测量流入器件 I/O 的电流。 如果远低于20mA、 则不需要阻尼电阻器。  

    [引用 userid="528137" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1119957/sn74ahc541-undershoot-for-about -5ns/4154401#4154401"]但是 、SN74AHC273、 SN74AHC8541和 SN74AHC8541 在主页上没有 hspice 数据[引用/引用]。

    遗憾的是、我们的大多数锁存器件目前没有 Spice 模型。  

    此致、
    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  Sebastian

    感谢你的帮助。

    Tsuyoshi