This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXU0102, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1122781/txs0108e-txs0108e

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXU0102TXS0102

TXS01018在 B 输出端将68欧姆端接线路驱动至 CMOS 逻辑低电平时出现问题。  我们目前使用 TXS0108E 将 CMOS 3.0V 逻辑转换为 CMOS 3.3V 逻辑、并驱动68欧姆端接线路。 请参阅下面的应用图:  

感谢您的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shams、

    请注意、原理图不完整。 但是、请注意 、TXS 也是无源开关、因此不会降低任何信号的低电压。 由于 TXS 还具有内部上拉电阻器、因此您不需要外部上拉电阻器。  

    该问题 很可能会导致边缘加速器触发、并进一步建议使用更短的迹线、而无需连接器或电缆。

    我还建议 将 OE 直接连接至 VCC、以使器件始终处于启用状态(只要您不关心上电期间的 I/O 状态)。

    请注意 、TXS0108 具有动态内部上拉电阻器作为上升沿和下降沿单次触发、如果使用双向/自动方向信号、则进一步建议将 TXS0104用于4通道信号/应用(TXS0102用于2通道)。 如果信号实际上是单向的、我建议使用 TXU0102、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0108E 具有 内部一次性电路。 它是否有一个锁存类型单次触发来锁存高电平或低电平?  

    TXS0108E 能否驱动75欧姆负载端接传输线路? 此外、您是否有任何显示 TXS0108E 驱动器交流源阻抗的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我 还有关于内部 Npass 电路的问题;所示 R1和 R2的值是多少?它是如何工作的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单次触发不会锁存;它仅用于加速信号边沿、并在几纳秒内有效。

    TXS 是无源开关、没有任何驱动强度、内部上拉电阻对于这种端接不够强。

    R1和 R2对开关上的导通电阻进行建模;在最坏的情况下为1000 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 TXS0108E 规格具有 +/- 50mA 拉电流和灌电流驱动:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shams、

    以上是可能会损坏器件并对其造成损坏的最大额定值、而不是建议在正常工作条件下使用的最大额定值。

      请参阅 ICCx 数据表的第6.5节谢谢。  

    此致、

    Michael。