This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:需要上拉电阻

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1121661/lsf0204-pull-ups-needed

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:LSF0102、

您好!

LSF0204要求 VrefB > VrefA+0.8V、对吧? LSF0102对正常运行有类似的要求、并建议对于 VrefB < VrefA+0.8V 的情况、在输入侧上拉电阻。 同样适用于 LSF0204吗?

谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议在输出侧使用这些上拉电阻器进行下行转换。

    VrefB 无需与 I/O 电压相同;您可以使用电路板上恰好可用的任何更高电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    为了进一步增加 Clemens 响应、让器件在 VrefB < VrefA +0.8V 的条件下运行并不理想。 如果要进行上行转换、建议在输入端使用上拉电阻器。  

    以下 是 有关器件操作的更多信息、特别是有关 您的问题的视频7。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Jack、

    感谢您的回答。 我只是确认在1.2V 至1.8V 的升压转换中需要上拉电阻。 我无法在数据表中找到此信息。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    有关更多信息、请观看 Logic Minute 视频的升压转换。  如果器件输出为漏极开路或输入泄漏电流大于1uA、则需要上拉。  

    此致、

    插孔