请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVCH8T245 大家好、
客户正在尝试将该器件用作电平转换器、通信速度约为100MHz 且是双向的。 因此 DIR 引脚需要为低电平/高电平。
然后、他们需要了解 DIR 引脚的开关特性。 如7.7开关特性等数据表所示、对 OE 引脚特性进行了解密、但没有关于 DIR 引脚的说明。 您能告诉我们 DIR 引脚的开关特性吗? OE 引脚也是如此吗?
此致、
北井高桥