This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:DIR 引脚的开关特性

Guru**** 2926540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1121997/sn74avc4t774-switching-characteristics-of-dir-pin

器件型号:SN74AVC4T774

大家好、

客户正在尝试将该器件用作电平转换器、通信速度约为100MHz 且是双向的。 因此 DIR 引脚需要为低电平/高电平。

然后、他们需要了解 DIR 引脚的开关特性。 如 7.7开关特性等数据表所示、对 OE 引脚特性进行了解密、但没有关于 DIR 引脚的说明。 您能告诉我们 DIR 引脚的开关特性吗? OE 引脚也是如此吗?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Noriyuki-San、

    是的、DIR 引脚的开关特性与 OE 引脚的开关特性相似、这是非常感谢的。

    此致、

    Michael。