This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV164A:SN74LV164APW

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1121095/sn74lv164a-sn74lv164apw

器件型号:SN74LV164A

尊敬的团队:

请确认以下内容、

对于部件号:SN74LV164APW、在数据表中、引脚11的引脚配置被称为 QF 输出、但在同一引脚11的说明中被称为 QF 和 QH 反相。

请找到以下数据表屏幕截图供您参考。

此致、

Divya Murrai

Medha 伺服驱动器 Pvt.LTD、

+91 040-67237820

divyam@medha.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    74xxx164没有 QH'输出。 这似乎是复制/粘贴错误;只需忽略订单外条目即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    正如 Clemens 所说、这似乎是数据表中的一个错误、引脚11将是 QF、 对于该器件、它们没有 QH 反相输出。

    此致、

    Owen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请将修订后的数据表分享到 divyam@medha.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    更新后、我一定会分享

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    何时修订数据表?

    请确认...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    我们现在已经在队列中堆叠了大量数据表和其他项目。 当我们解决这个问题时、我会告诉您。

    此致、

    Owen