主题中讨论的其他器件: TXU0304、 LSF0204、 TXB0108
你(们)好
我有一个设计、在该设计中、我使用 TXS0104E 通过 TXS0104E 将 SPI 信号从3.3V 转换为5V。 当我测试它时、我注意到我需要帮助解决的多个不同问题。 请注意、我在该设计中使用了2个不同的 SPI 总线、每个总线都显示了不同的问题。
问题1:
使用我的一条使用 TXS0104E 进行转换的 SPI 总线、我注意到输出遵循输入波形、但当 CS 信号变为低电平时、它会变为非零电压。 当 TXS0104E 被启用时、它会将接地电压上移。 MOSI 信号也不会变为稳定的高电平、而是仅产生瞬时尖峰。 下图显示了 SPI 输入侧信号、而 不将其连接到 TXS0104E、然后在连接 到 TXS0104E 时连接到同一信号。
SPI CS (蓝色)、SPI MOSI (黄色)、未 连接 TXS0104E。

连接 TXS0104E 的 SPI CS (蓝色)、SPI MOSI (黄色)(示波器上的设置相同)

然后、我尝试 使用一个简单的脉冲单独测试 TXS0104E。并看到、当器件被启用时、它看起来像是接地电压升高。
这是禁用 TXS0104E 时脉冲的样子。 请注意、黄色 是输入(3.3V)、蓝色是输出(5V)。

这就是我启用 TXS0104E 时的样子。 输出遵循输入并变为5V、但输入和输出低电平似乎都升至2V、而不是0V。
在我看来、低电压 应该保持0V。 我在 这里缺少什么吗?
问题2:
第二条 SPI 线连接到第二条 TXS0104E、我遇到了一个完全不同的问题。 当输入被拉至低电平时、似乎有通态振荡。
同样、这就是不使用 TXS0104E 时 CS 和 MOSI 的输入的外观:

连接 TXS0104E 后、CS 和 MOSI 的输入如下所示:

这不是很容易看到、但随着 CS (蓝色)变低、它会 很大的振荡。 MOSI 在低电平时也会振荡、 而在被拉 至高电平时短暂稳定。
我希望 对上述任何一个问题都能提供任何帮助。