This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:SN74LVC1G08的 VCC 和信号电压电平

Guru**** 2542930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1121533/sn74lvc1g08-vcc-and-signal-voltage-level-of-sn74lvc1g08

器件型号:SN74LVC1G08

我想问一个有关 SN74LVC1G08的信号输入电压电平的简短问题。

设计人员 正在使用 VCC 3.3V、他们正在考虑在 VCC 条件下提供5V A/B 端口信号电平。

您是否会告诉我此配置是否存在潜在问题?

谢谢、致以诚挚的问候。

Jerome Shin