This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:有关 VCCA 和信号输入的问题

Guru**** 2796835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV541AT, CD74ACT541, SN74AHCT541, SN74LVC8T245, SN74AHCT245, SN74ACT245, SN74LVCC3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1121740/sn74lvc8t245-question-about-vcca-and-signal-inputs

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74LV541ATCD74ACT541SN74AHCT541SN74AHCT245SN74ACT245SN74LVCC3245A

大家好、团队、

我的客户希望使用一个原理图设计两个用例。  

VCCA:5V/VCCB:5V 是否可以在以下两种情况下使用?

在数据表中,V_IH 为0.7*VCCA,因此很难用于3.3输入。 对吗?

第一种情况:  

第二种情况:

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了能够在5V 电源下处理3.3V 输入信号、您需要一个具有 TTL 兼容输入的器件、例如 SN74AHCT541、SN74LV541AT 或 CD74ACT541。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    记录良好。 感谢您的回复。  

    客户对 PCB 的重新设计非常有限。 我将要求客户为每个用例使用不同的电源。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC8T245引脚与 SN74AHCT245/SN74ACT245等单电源收发器兼容。 (请注意、显示的引脚错误;引脚23也是 VCCB、并且是普通收发器的唯一电源。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、图片不是 SN74LVC8T245。 我使用了错误的器件(可能是 SN74LVCC3245A)。  

    与 SN74AHCT245兼容意味着仅使用来自当前 PCB 的20个引脚、如下所示?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。