This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45-Q1:建议使用低 TPD 器件

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45-Q1, SN74AVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1121641/sn74avc2t45-q1-low-tpd-device-recommendation

器件型号:SN74AVC2T45-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AVC2T45

大家好、  

我正在寻找具有低 tpd 的 AEC-Q 器件。   

应用是对同一信号进行两次复制(它们不必是零延迟输出)。TPD 更重要。 越低越好。 工作电压为1.8V、频率最大为10Mps 或更低。

 我找到 了 SN74AVC2T45-Q1 器件。 对于这个部件、tpd 看起来是2.5nS @ 1.8V、并且将一直使用 方向控制。  

 

我们有没有比这更好的呢?  

该电平转换器似乎是双向电平转换器。 您是否担心将其用于 与反射等相关的单向数据通道?

谢谢、  

Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delaney、

    [~ userid="468997" url="支持/logic-group/logic/f/logic-forum/1121641/sn74avc2t45-Q1-low-tpd-device-recommendation">我找到 了 SN74AVC2T45-Q1 器件。 对于该器件、tpd 似乎为2.5nS @ 1.8V[/QUERQ]

    可以帮助双击确认数据表中引用的位置吗?  

    [~ userid="468997" URL"/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1121641/sn74avc2t45-Q1-low-tpd-device-recommendation">应用程序需要复制同一信号的两个副本(它们不必是零延迟输出)。TPD 更重要。 越低越好。 工作电压为1.8V。频率最大为10Mps 或更低。[/quot]

    您是否意味着两个电源都是1.8V?

    [~ userid="468997" url="支持/logic-group/logic/f/logic-forum/1121641/sn74avc2t45-Q1-low-tpd-device-recommendation]\n 此电平转换器似乎是双向转换器。 您是否对将此用于 与反射等相关的单向数据通道有任何顾虑?[/引述]

    是的、我们建议不要将双向器件用于非双向应用、以避免出现与上述类似的直流问题。 但是、请注意、上述 SN74AVC2T45器件是方向控制型器件、不是双向/自动方向型器件。

    对于这种方向、AVC 将是最佳选择。

    对于双向器件;对于如此低的数据速率、我建议查看 LSF 器件、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    让我与客户确认其中的几项。  

    我不是在寻找双向器件、因此我认为 LSF 系列不是一个好选择。  


    对于具有低 tpd 的方向控制器件、我们的最佳选择是什么?

    谢谢、  
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delaney、

    目前、您要阐明的 AVC 系列将是传播延迟方面的方向控制应用的最佳选择。

    还请帮助双确认哪些应用需要如此小的传播延迟、以帮助进一步确认 的通道间偏差是否为预期的较低值。 如果是、请注意、由于   存在偏斜、已对 AVC 器件进行了基准测试、其平均延迟低于1ns (约400ps)。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您的反馈! 我们的目的是制作一个信号的两个副本并将其传递到两个不同的逻辑块。 只有一个逻辑块 将使用该信号。 这是一 个单向应用。 两个输出之间不需要非常低的偏斜、因为每次只使用其中一个副本。 重要的是输入到输出传播延迟。 在 A 到 B 方向上使用的情况。

    请告诉我这是否有任何变化。  

    谢谢、  

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delaney、

    对于输入到输出传播延迟、请参阅数据表、因为此时 AVC 器件将是最佳选择、谢谢。

    此致、

    Michael。