This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A-Q1:SN74LV14ATPWRG4Q1的 MSL 级别。

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1120984/sn74lv14a-q1-msl-level-for-sn74lv14atpwrg4q1

器件型号:SN74LV14A-Q1

大家好、

MSL 级别因 G4和 G4而异。
我假设 IC 是相同的、但为什么电平不同?


此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=SN74LV14ATPWRQ1页面上、"持续可靠性监控"下的数据缺失。 (适用于 G4设备。) 我怀疑 MSL 等级只是该错误的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我怀疑这是一个错误、它们应该具有相同的额定值级别-1-260C-Unlim。 我正在研究这个问题、我将很快在这里回复、以确认合适的 MSL 等级。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    感谢你的答复。
    我很快会等待您的回答。

    >鞋款
    感谢您的评论!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我可以确认 SN74LV14ATPWRQ1的 MSL 等级应为1-260C-Unlim。 我们将在下一次数据表审查中对此进行更新。  

    此致、

    Sebastian